DOCA0272ES-00

Requisitos de instalación

Para sacar el máximo provecho de la biblioteca de bloques funcionales para el TIA Portal según se describe aquí, le recomendamos que la utilice en el contexto de la integración completa del TIA Portal para TeSys island. Además de la instalación de la biblioteca de bloques funcionales, esto exige la instalación de las descripciones de dispositivos para TeSys island para PROFIBUS DP, PROFINET IO o ambos. Además, la función de importación/exportación AML para la configuración de la isla exige la instalación del paquete opcional del TIA Portal, "TIA Portal Openness".

Para obtener más información sobre el uso y la instalación de las otras partes de la integración del TIA Portal en la TeSys island, así como instrucciones sobre cómo importar la biblioteca de bloques de funciones en el TIA Portal, consulte la sección Importación de un bloque funcional de la biblioteca en una proyecto del TIA Portal.

NOTA: Le recomendamos que lea las secciones Instalación del software y Procedimiento de integración, antes de utilizar la biblioteca de bloques de funciones de la TeSys island para el TIA Portal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.