DOCA0272ZH-00

集成功能块库

若要集成 TeSys island PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 总线耦合器的 IEC 61131-3 功能块库文件,请从 https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/ 中下载文件。

在您下载了文件之后,请按照以下步骤在 Siemens TIA Portal 中安装该文件:

  1. 启动 Siemens TIA Portal,然后单击项目视图

  2. 在“选项”菜单中选择全局库 → 恢复库,然后单击确定

    恢复库

  3. 选择您下载的功能块库的存档文件。

  4. 单击打开,然后选择 Automation 目录作为目标目录。

  5. 单击确定

    Automation 目录

  6. 根据您使用的 TIA Portal 版本的不同,以下打开库窗口可能显示出来,提示您库版本将升级到版本 15.1。

    打开库

  7. 在打开库窗口中单击升级,随即显示库升级窗口。

    库升级

    功能块库打开,它位于 Siemens TIA Portal 的全局库窗格中。

    全局库

有关更多信息,请参阅 Siemens TIA Portal 信息和第三方文档

库兼容性:用于通过 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 总线耦合器访问 TeSys™ island 的功能块库与 Siemens TIA Portal V15 兼容。库中包括的所有功能块和数据块都针对非优化访问进行了编译。对于执行,库中的功能块需要 SIMATIC PLC 上有特定系统功能块可用。有关这些依赖性的详细描述,请参阅章节功能块库

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?