DOCA0272IT-00

Integrazione della libreria blocchi di funzione

Per integrare il file della libreria blocchi di funzione IEC 61131-3 per i bus coupler PROFINET IO e PROFIBUS DP di TeSys island, scaricare il file dal sito https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

Dopo aver scaricato il file, seguire queste istruzioni per installare il file in Siemens TIA Portal:

  1. Avviare Siemens TIA Portal, quindi fare clic su Vista progetto.

  2. Selezionare Librerie globali → Recupera libreria nel menu Strumenti, quindi fare clic su Ok.

    Recupera libreria

  3. Selezionare il file di archivio della libreria blocchi di funzione scaricato.

  4. Fare clic su Apri, quindi selezionare la directory Automazione come directory di destinazione.

  5. Fare clic su OK.

    Directory Automazione

  6. Potrebbe essere visualizzata la finestra Apri libreria, che avverte l'utente dell'aggiornamento della versione della libreria alla 15.1, a seconda della versione di TIA Portal in uso.

    Apri libreria

  7. Fare clic su Aggiorna nella finestra Apri libreria per visualizzare la finestra di avanzamento Aggiornamento della libreria.

    Aggiornamento della libreria

    Viene visualizzata la libreria blocchi di funzione, che si trova nel riquadro Librerie globali di Siemens TIA Portal.

    Librerie globali

Per ulteriori dettagli, consultare le informazioni su Siemens TIA Portal e Documentazione di terzi.

Compatibilità delle librerie: la libreria blocchi funzione che consente di accedere a TeSys™ island mediante i bus coupler PROFIBUS DP e PROFINET IO sono compatibili con Siemens TIA Portal V15. Tutti blocchi funzione e blocchi dati inclusi nella libreria sono compilati per l'accesso non ottimizzato. Per l'esecuzione, i blocchi di funzione nella libreria richiedono la disponibilità di specifici blocchi di funzione sistema sui PLC SIMATIC. Per una descrizione dettagliata di queste dipendenze, vedere la sezione Libreria blocco di funzione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.