DOCA0272ES-00

Compatibilidad de bibliotecas

La biblioteca de bloques funcionales descrita en este documento está desarrollada para el Siemens® TIA Portal V15. Debe ser compatible con cualquier PLC Siemens SIMATIC de las series S7-1200 o S7-1500 que cumpla los requisitos del PLC (véase más abajo).

La biblioteca debe ser compatible con cualquier versión de firmware de TeSys™ island y cualquier versión de biblioteca DTM para TeSys™ island con la misma versión principal y secundaria (en el momento en que se redactó este documento, la versión 2.2.x)

Todos los elementos presentes en la biblioteca (bloques funcionales y bloques de datos) están configurados para un acceso a datos no optimizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?