DOCA0272ZH-00

库兼容性

本文档中描述的功能块库开发用于 Siemens® TIA Portal V15。它应与任何符合 PLC 要求的 Siemens SIMATIC S7-1200 或 S7-1500 系列 PLC 兼容(请参见下文)。

该库应与具有相同主次版本的 TeSys™ island 的任何固件版本和 TeSys™ island 的任何 DTM 库版本兼容(在编写本文档时,版本为 2.2.x)。

库中的所有元素(功能块和数据块)都配置为使用未优化的数据访问。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?