DOCA0272IT-00

Compatibilità delle librerie

La libreria blocco di funzione descritta in questo documento è stata sviluppata per Siemens® TIA Portal V15. Deve essere compatibile con qualsiasi PLC Siemens serie SIMATIC S7-1200 o S7-1500 che soddisfa i requisiti PLC (vedere di seguito).

La libreria deve essere compatibile con qualsiasi versione del firmware di TeSys™ island e qualsiasi versione della libreria DTM per TeSys™ island della stessa versione principale e secondaria (al momento della redazione del presente documento, versione 2.2.x)

Tutti gli elementi nella libreria (blocchi di funzione e blocchi di dati) sono configurati in modo da utilizzare l'accesso ai dati non ottimizzati.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.