故障排除
自诊断测试
LTMR 控制器在上电和运行期间执行自诊断测试。这些测试、检测到的错误和针对问题执行的步骤如下所述:
|
类型 |
检测到错误 |
操作 |
|---|---|---|
|
严重内部脱扣 |
内部温度脱扣 |
此脱扣指示 80°C 时的报警、85°C 时的次要脱扣和 100°C 时的严重脱扣。采取相应措施降低环境温度,包括:
如果此类情况仍存在: 1 重新上电。 2 等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
检测到 CPU 故障 |
这些脱扣表明检测到硬件故障。采取以下措施: 1 重新上电。 2 等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
|
程序校验和脱扣 |
||
|
RAM 测试脱扣 |
||
|
堆栈上溢 |
||
|
堆栈下溢 |
||
|
警戒时钟超时 |
||
|
次要内部脱扣 |
无效配置脱扣 |
指示错误校验和(配置校验和脱扣)或校验和正确但数据错误(无效配置脱扣)。均由检测到的硬件故障引起。采取以下措施: 1 重新上电并等待 30 秒。 2 将配置设置复位为出厂设置。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
配置校验和 (EEROM) 脱扣 |
||
|
检测到内部网络通讯故障 |
这些脱扣表明检测到硬件故障。采取以下措施: 1 重新上电并等待 30 秒。 2 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
|
A/D 超出范围脱扣 |
||
|
诊断检测到的错误 |
启动命令检查 |
表示设备已检测到是否存在与预期状态相反的电机电流。检查以下项:
完成所有检查后: 1 复位脱扣。 2 如果脱扣仍存在,请重新上电并等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
停止命令检查 |
||
|
停止检查返回 |
||
|
运行检查返回 |
||
|
接线/配置脱扣 |
CT 反转脱扣 |
纠正 CT 的极性。确保:
检查完成之后: 1 执行脱扣复位。 2 如果脱扣仍存在,请重新上电并等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
电流/电压相反相脱扣 |
检查:
完成所有检查后: 1 执行脱扣复位。 2 如果脱扣仍存在,请重新上电并等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
|
相配置脱扣 |
||
|
PTC 接线脱扣 |
检查:
完成所有检查后: 1 执行脱扣复位。 2 如果脱扣仍存在,请重新上电并等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |
|
|
电压相丢失脱扣 |
检查:
完成所有检查后: 1 执行脱扣复位。 2 如果脱扣仍存在,请重新上电并等待 30 秒。 3 如果脱扣仍存在,请更换 LTMR 控制器。 |