DOCA0257FR-01

Courant moyen

Description

LTMT main unit calcule la valeur efficace du courant moyen à l’aide des courants de ligne mesurés.

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

Ampère (A)

Résolution

0,001 A

Intervalle d’actualisation

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?