Potencia insuficiente
Descripción
La función de protección contra potencia insuficiente genera las siguientes señales:
-
Alarma: la potencia activa medida desciende por debajo del nivel de alarma.
-
Disparo: La potencia activa medida cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.
Configuración de parámetros
La función de protección contra potencia insuficiente tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
60% of nominal power |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
60% of nominal power |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |