DOCA0257ES-01

Temporizador contra rotación inversa

Descripción

El temporizador contra rotación inversa se usa para esperar a que el motor se pare mecánicamente.

Una vez que el motor se ha parado eléctricamente, esta función mantiene la LTMT main unit en modo de inhibición hasta que transcurre el tiempo de espera predefinido.

Configuración de parámetros

La función de temporizador contra rotación inversa tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0–60000 s in step of 1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?