DOCA0257FR-01

Temporisateur anti‑backspin

Description

Le temporisateur anti-backspin est utilisé pour attendre que le moteur soit arrêté mécaniquement.

Une fois le moteur arrêté (électriquement), cette fonction permet de conserver LTMT main unit en mode inhibition jusqu’à l’expiration de la temporisation prédéfinie.

Paramétrage

La fonction de temporisation anti-backspin possède les paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0–60000 s in step of 1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?