Stromphasenverlust
Beschreibung
Die Current Phase Loss erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors sinkt unter 10% des Motorvolllaststroms.
-
Auslösung: Der Dreiphasenstrom des Motors sinkt für einen festgelegten Zeitraum unter den Motorvolllaststrom.
-
Current Phase Loss Die Schutzfunktion ist im einphasigen Modus nicht anwendbar.
-
Stromwerte, die unter 10% des Volllaststroms (FLC) liegen, werden als Stopp betrachtet, und in den Mess- und Auslöseprotokollen wird kein Wert angezeigt.
Parametereinstellung
Die Current Phase Loss Verlustschutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |