DOCA0257FR-01

Application du moteur monophasé

Description

TeSys Tera system peut prendre en charge le moteur triphasé ou monophasé.

Dans les paramètres du démarreur, sélectionnez le type de moteur triphasé ou monophasé requis dans le réglage du paramètre . La configuration par défaut est triphasée.

Schéma de câblage

Exemple de schéma de câblage du mode en ligne directe avec moteur monophasé :

Fonctions activées

En mode monophasé, les fonctions suivantes sont activées :

  • Fonctions de mesure :

    • Mesure du courant : Courant RMS L1, Courant de terre mesuré

    • Mesure de la tension : VL-1N Tensions efficaces, fréquence

    • Mesure du THD : L1-N Tension THD, courant l1 THD

    • Mesures de puissance et d’énergie : Facteur de puissance, puissance active totale, puissance réactive totale, puissance apparente totale, énergie active totale, énergie réactive totale, énergie apparente totale.

  • Fonctions de protection :

    • Fonction de protection du moteur :

      • Thermal Overload

      • Stall Rotor

      • Locked Rotor

      • Protection Température

    • Protection basée sur le courant :

      • Definite Time Overcurrent

      • Normal Inverse Overcurrent

      • Short Time Overcurrent

      • Trajet au sol mesuré

      • Phase Under Current

    • Protection basée sur la tension :

      • Phase Sous-tension

      • Surtension de phase

    • Fonction de protection de l’alimentation :

      • Under Frequency

      • Over Frequency

      • Under Power

      • Over Power

      • Under Power Factor

    • Verrouillage d’entrée numérique

    • Protection IA

    • Fonctions du démarreur de moteur :

      • DOL

    • Fonction de contrôle moteur :

      • Voltage Dip

      • Maximum Number of Starts

Fonctions désactivées

En mode monophasé, les fonctions suivantes sont désactivées :

  • Fonctions de mesure :

    • Mesure du courant : Courants RMS L2 et L3, séquence de phase du courant, courant moyen et déséquilibre de courant. 

    • Mesure de la tension : Tensions efficaces VL2-L3 et VL3-L1, séquence de phases de tension, tension moyenne et déséquilibre de tension. 

    • Courant de terre calculé.

    • Mesure de la THD du courant et de la tension L2 et L3. 

  • Fonctions de protection :

    • Protection basée sur le courant :

      • Current Imbalance

      • Current Phase Loss

      • Current Phase Reversal

    • Protection basée sur la tension :

      • Voltage Imbalance

      • Voltage Phase Loss

      • Voltage Phase Reversal

    • Protections calculées contre les chutes au sol.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?