Surpuissance
Description
La fonction de protection contre les Over Power génère les signaux suivants :
-
Alarme : la puissance active mesurée est supérieure au niveau d’alarme.
-
Déclenchement : La puissance active mesurée dépasse le seuil de déclenchement pendant le délai spécifié.
Réglage des paramètres
La fonction de protection contre les Over Power dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
110% of nominal power |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
110% of nominal power |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |