复位模式
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
可以单独设置每个保护功能的复位模式。复位模式定义脱扣后保护功能的复位可能性。可以为同一保护功能设置多个复位模式。
|
复位模式 |
描述 |
|---|---|
|
Auto |
对于热过载保护,一旦热记忆下降到热复位级别以下,脱扣就会自动复位。 对于其他保护,如果吸合操作已复位且自动复位时间已结束,则脱扣自动复位。 |
|
Reset Key |
可以通过 LTMTCUF control operator unit 或LTMT main unit上的 Reset 按钮,或者通过 DTM 控制面板部分中的 Trip Reset,来执行脱扣复位。 |
|
DI |
可通过数字量输入执行脱扣复位。必须将其中一个数字量输入配置为脱扣复位信号。 |
|
Communication |
可以通过通讯网络从 PLC 或 DCS 执行脱扣复位。 |
警告