DOCA0257ES-01

Modos de restablecimiento

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Un comando de reinicio reiniciará inmediatamente el motor si el LTMT main unit está funcionando en modo mantenido y la entrada de arranque correspondiente está activada.
  • El equipo debe utilizarse de conformidad con los códigos y normativas de seguridad nacionales y locales.
  • Este equipo solo debe usarlo personal cualificado especializado en electricidad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Se puede configurar por separado el modo de restablecimiento de cada función de protección. El modo de restablecimiento define la posibilidad de restablecimiento de la función de protección una vez que se ha disparado. Se pueden configurar todos los modos de restablecimiento para la misma función de protección.

Modo de restablecimiento

Descripción

Auto

En el caso de la protección contra sobrecarga térmica, los disparos se restablecen automáticamente una vez que la memoria térmica es inferior al nivel de restablecimiento térmico.

Para otras protecciones, los disparos se restablecen automáticamente si se restablece la activación y una vez que transcurre el tiempo de restablecimiento automático.

Reset Key

El restablecimiento del disparo es posible mediante el botón Reset o LTMTCUF control operator unit o el botón Reset en el LTMT main unit o Restablecimiento de disparo en la sección del panel de control DTM.

DI

Los disparos se pueden restablecer mediante una entrada digital. Una de las entradas digitales debe estar configurada como señal de restablecimiento de disparo.

Communication

Los disparos se pueden restablecer desde el PLC o DCS a través de la red de comunicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?