System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 10

Auswählen des Montageorts

Der Hub ist die Steuerung des Systems und muss sich innerhalb eines Bereichs aller Geräte befinden, damit das System ordnungsgemäß funktioniert.

Der ideale Standort des Hubs wird durch folgende Faktoren bestimmt:

  • Anordnung des Gebäudes, in dem das System installiert ist

  • Platzierung anderer Geräte, die im System verwendet werden sollen

Allgemeine Anweisungen für die Montage von Hub und Gerät

In Bezug auf das Diagramm ist es äußerst wichtig, den Hub (A) so zentral wie möglich in dem Bereich zu platzieren, in dem sich alle netzbetriebenen Geräte (B), wie Schalter und Dimmer, befinden. Die Nähe zu batteriebetriebenen Geräten (C) sollte auch im Zusammenhang mit dem nach dem Diagramm genannten Tipp beachtet werden.

VORSCHLAG: Der batteriebetriebene Bewegungssensor in der Garage (D) ist weit vom Hub entfernt. Der Sensor kann jedoch über das netzbetriebene Gerät, das als Garagenlichtschalter (E) verwendet wird, mit dem Hub verbunden werden. Der Grund dafür ist, dass netzbetriebene Geräte auch als Netzerweiterung des Systems fungieren. Berücksichtigen Sie dies bei der Entscheidung über den Standort des Hubs.

PowerTag Montageanforderungen

Es wird empfohlen, den Wiser Hub (A) in einem Abstand von 3 Metern zu PowerTag (B)-Geräten zu installieren, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?