System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Unterstützung für batteriebetriebene Geräte

Standardmäßig kann ein System mit einem Hub
/Controller
bis zu 20 batteriebetriebene Geräte, wie beispielsweise Sensoren, unterstützen. Systeme, die auch netzgespeiste Geräte enthalten, können zusätzliche batteriebetriebene Geräte unterstützen.

Denn netzbetriebene Geräte im System fungieren auch als Netzwerkerweiterung.

VORSCHLAG: Installieren und nehmen Sie alle netzgespeisten Geräte in Betrieb, bevor Sie batteriebetriebene Geräte in Betrieb nehmen. Dadurch wird die maximale Hosting-Kapazität vor dem Hinzufügen der batteriebetriebenen Geräte erreicht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?