System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Konfigurieren – Einspeisungstarif

WICHTIG:
  • Der Einspeisungstarif wird nur für Benutzer mit einer Netz-Solaranlage angezeigt, die Strom an das Netz liefern.

  • Sie werden aufgefordert, den Einspeisungstarif auf der Seite Details einzugeben.

So stellen Sie den Einspeisungstarif ein:

  1. Tippen Sie auf der Seite Details auf Weitere Informationen und lesen Sie die Einführungsinformationen Einspeisungstarif.
    1. Tippen Sie auf , um das Overlay-Fenster zu schließen.
    HINWEIS: Wenn Sie Ihren Einspeisungstarif nicht konfiguriert haben, wird nach 2 Wochen eine Push-Benachrichtigung und nach 6 Wochen die letzte Erinnerung gesendet.
    VORSCHLAG:
    • Wenn Sie den Erinnerungsbildschirm geschlossen haben, können Sie Ihren Einspeisungstarif auch auf der Seite Einstellungen einstellen.

    • Tippen Sie im Startbildschirm auf > Energiemanagement > Tarif > Einspeisungsrate.

  2. Tippen Sie auf (A) und geben Sie einen Zielwert in das Feld Tarif - €/kWh (B) ein.
  3. Tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Wenn Sie über eine Insel-Solaranlage verfügen und Ihre überschüssige Energie verkaufen möchten, konsultieren Sie Erweiterte Einstellungen, bevor Sie den Einspeisungstarif einstellen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?