System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

eSetup-App

Die App „eSetup für Elektriker“ ist die dedizierte App für Elektriker zur Konfiguration von Smart-Home- und Smart-Panel-Geräten.

PC oder komplexe Tools zur Konfiguration von intelligenten Systemen sind nicht erforderlich - alles kann über Smartphone mit der App „eSetup für Elektriker“ durchgeführt werden.

Mit der App „eSetup für Elektriker“ können Sie Folgendes durchführen:

  • Inbetriebnahme von Wiser-Produkten mit schrittweiser Anleitung

  • Vollständige Installation im DEMO-Modus anzeigen (keine tatsächlichen Geräte erforderlich)

  • Definieren des Systems und der Einstellungen der Geräte

  • Installation prüfen und testen

Direkte Verbindung mit dem Produkt über Bluetooth oder WLAN herstellen. Diese spezielle App für Elektriker ist ein Inbetriebnahmetool für Wiser-Geräte in Wohngebäuden sowie SmartLink- undPowertag-Geräte in kleinen Gebäuden.

HINWEIS: Nicht alle Wiser-Geräte können mit der eSetup-App konfiguriert werden. Die App bietet die Konfiguration für Geräte wie Leuchten- und Jalousiegeräte, Evlink Home Smart / Schneider Charge.

Verwenden der eSetup-App

Mit der eSetup-App können Sie Geräte konfigurieren, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.

Ihr Smartphone wird direkt mit dem Gerät verbunden.

Sie können den Namen des Geräts einstellen und einem Raum zuweisen. Andere Einstellungen hängen von den einzelnen Geräten ab.

Sie können die Geräte testen.

So konfigurieren Sie ein Gerät:

  1. Wählen Sie den Gerätetyp aus (Beleuchtungs- und Jalousiegeräte).

  2. Wählen Sie den spezifischen Gerätetyp aus, z. B. Drehdimmer.

  3. Verbinden Sie das Gerät mit der App, indem Sie es in den Kopplungsmodus schalten.

    Die App zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät in den Kopplungsmodus schalten.

  4. Legen Sie den Namen für das Gerät fest.

  5. Weisen Sie das Gerät einem Raum zu.

  6. Testen Sie das Gerät.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?