Einen Zeitplan hinzufügen
-
Tippen Sie auf dem Bildschirm Automatisierung (A) auf das Symbol
(B).
-
Geben Sie einen Namen in das Textfeld (C) ein.
-
Wählen Sie den Gerätetyp des Zeitplans aus.
WICHTIG:-
Ein Zeitplan kann nur für einen Gerätetyp erstellt werden. Wenn Sie eine Leuchte gleichzeitig mit dem Schließen einer Jalousie schalten möchten, müssen Sie zwei Zeitpläne erstellen.
-
Raumbezogene Zeitplanung: Wenn Sie einem Raum über die Wiser Home App ein Klimagerät (z. B. einen Thermostat) zuweisen, wendet das System eine raumbezogene Zeitplanung an. Das bedeutet, dass alle Geräte innerhalb desselben Raums einem gemeinsamen Heizplan folgen. Basierend auf der Benutzerrolle wird bei der Zuweisung von Klimageräten ein Standardzeitplan erstellt.
Wenn Sie als professioneller Installateur angemeldet sind:
-
Im Bildschirm zur Gerätesteuerung ist die Option Zeitplan verwenden standardmäßig deaktiviert.
-
Alle Räume sind auf Handbetrieb eingestellt.
-
Sie können die Option Zeitplan verwenden aktivieren, wenn Sie den Standardheizplan anwenden möchten.
Wenn Sie als Hauseigentümer angemeldet sind:
-
Im Bildschirm zur Gerätesteuerung ist die Option Zeitplan verwenden standardmäßig aktiviert.
-
Das System wendet automatisch einen Standard-Heizplan an.
-
Sie können den Zeitplan jederzeit an Ihren Tagesablauf und Ihre Vorlieben anpassen.
Detaillierte Informationen zu den Heizungssteuerungen finden Sie unter Heizungssteuerung.
-
-
-
Wählen Sie die Geräte aus, für die der Zeitplan gilt.
HINWEIS: Alle Geräte des ausgewählten Gerätetyps sind in der Liste verfügbar. -
Tippen Sie auf Erstellen (D).
-
Tippen Sie auf das Symbol
(E) und legen Sie die Details für die Schaltzeit fest.
Detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Schaltzeiten und Bearbeiten von Zeitplänen finden Sie in Kapitel Einen Zeitplan bearbeiten.
-
Fügen Sie Schaltzeiten hinzu, bis der Zeitplan abgeschlossen ist.
HINWEIS: Änderungen am Zeitplan werden sofort gespeichert. -
Wenn der Zeitplan abgeschlossen ist, tippen Sie auf Zurück (F), um den Zeitplan zu speichern.