Regelart-Prioritäten
Beim Gerätemanagement müssen verschiedene Regelarten priorisiert werden, um den Betrieb der Geräte zu regeln. In diesem Abschnitt wird ausgeführt, welche Regelaktionen Vorrang vor anderen haben, um sicherere, effizientere und benutzerfreundlichere Installationen zu ermöglichen.
Anti-Tripping-Management (höchste Priorität)
Das Anti-Tripping-Management verhindert eine Auslösung des Leistungsschalters durch Abschalten der Last oder Reduzierung der Leistung der Last. Wenn sich der Gesamtstromverbrauch in einem Haushalt dem zulässigen Grenzwert nähert oder diesen überschreitet, übernimmt das Anti-Tripping-Management die Kontrolle, um bestimmte Geräte vorübergehend einzuschränken oder auszuschalten. Das Anti-Tripping hat die höchsten Prioritäten und überschreibt alle anderen Aktionen, z. B. Manual Override und den vordefinierten Zeitplan.
Szenario 1: In Ihrem Zuhause werden mehrere
Hochleistungsgeräte betrieben, die gleichzeitig laufen, wie Klimaanlage
und Elektroherd. Nehmen Sie an, dass die maximal zulässige Leistung
40 Ampere beträgt und andere Geräte 30 Ampere
verwenden. Sie haben programmiert, dass Lader für Elektrofahrzeuge gleichzeitig eingeschaltet werden.
Ablauf: Das Ladegerät stellt seinen Verbrauch vorübergehend
auf 10 Ampere ein, um eine Überlastung des Stromkreises
zu vermeiden. Das Laden wird normal fortgesetzt,
sobald die Last abnimmt.
Szenario 2: In Ihrem Zuhause
werden mehrere Hochleistungsgeräte gleichzeitig betrieben, wie
Klimaanlage und Elektroherd. Nehmen Sie an, dass die maximal zulässige
Leistung 40 Ampere beträgt und bereits verbraucht wird.
Sie haben programmiert, dass Lader für Elektrofahrzeuge gleichzeitig eingeschaltet werden.
Ablauf: Ladegerät wird nicht aktiviert. Stattdessen
werden Sie benachrichtigt, dass Laden aufgrund eines übermäßigen
Stromverbrauchs in Ihrem Zuhause nicht möglich ist. Laden funktioniert wieder normal, sobald
die Last abnimmt. Ausführliche Informationen zum Anti-Tripping-Management
finden Sie unter Anti-Tripping-Management.
Manual Override
Manual Override bezieht sich auf eine vom Benutzer eingeleitete Aktion, die die aktuellen Einstellungen oder dasVerhalten eines Geräts vorübergehend ändert, wobei vorhandene Zeitpläne oder automatisierte Steuerungen gleichzeitig überschrieben werden. Man spricht von Override, wenn das Gerät über einen vordefinierten Zeitplan verfügt, der aktiv ist. Dies ist normalerweise die zuletzt auf dem Gerät ausgelöste Aktion, z. B. Einstellen des Geräts auf Abwesenheitsmodus, manuelles Ändern der Einstellungen oder Aktivieren bestimmter Momente. Wenn jedoch aufgrund eines hohen Stromverbrauchs das Anti-Tripping-Management aktiviert wird, setzt dies den Manual Override außer Kraft, um eine Überlastung des elektrischen Systems zu verhindern.
Szenario 1: Ladegerät ist für den Start
um 22 Uhr programmiert. Um 18 Uhr starten Sie manuell das Laden von Lader für Elektrofahrzeuge, da die
Batterie schwach ist und das Fahrzeug so schnell wie möglich
aufgeladen werden muss.
Ablauf: Der Manual Override
hat Vorrang vor der geplanten Ladezeit und Lader für Elektrofahrzeuge startet sofort mit dem Laden. Der vordefinierte Zeitplan für
Nebenzeiten wird bis zum nächsten Auslöser außer Kraft
gesetzt.
Szenario 2: Die Wohnzimmerbeleuchtung ist
gemäß dem Zeitplan von 19 Uhr bis 23 Uhr eingeschaltet.
Um 20 Uhr möchten Sie einen Film ansehen und einen Moment
wie Filmabend aktivieren (bei dem die Wohnzimmerbeleuchtung ausgeschaltet
ist).
Ablauf: Die Wohnzimmerbeleuchtung
wird bis zum nächsten Auslöser ausgeschaltet.
Szenario 3: Die Heizung soll um 6 Uhr morgens eingeschaltet werden und
die Temperatur auf 22 °C stellen, um 8 Uhr soll sie
abschalten, um 18 Uhr wieder auf 22 °C stellen und
um 22 Uhr abschalten. Nehmen Sie an, Ihnen ist kalt und Sie stellen
die Heizung um 5 Uhr morgens auf 24 °C.
Ablauf: Der Manual Override hat Vorrang vor dem vordefinierten
Zeitplan und ändert die Temperatur bis zur nächsten Auslösung
auf 24 °C.
Vordefinierter Zeitplan (niedrigste Priorität)
Vordefinierte Zeitpläne sind benutzerdefinierte Programme, z. B. Automatisierungen, regelmäßige wiederkehrende Abläufe oder system-optimierte Zeitpläne (z. B. Wiser Home KI) für Energieeffizienz und Komfort. Die vordefinierten Zeitpläne haben die niedrigste Priorität und werden durch Manual Override und Anti-Tripping-Management außer Kraft gesetzt.
Szenario 1: Ihr Lader für Elektrofahrzeuge ist für Wiser Home KI programmiert. Der Lader für Elektrofahrzeuge lädt automatisch
im Ladezeitraum von Wiser Home KI, z. B. von 20 Uhr bis
22 Uhr. In diesem Zeitraum übersteigt der Gesamtleistungsbedarf
den Haushaltsgrenzwert.
Ablauf: Um eine
Auslösung des Leistungsschalters zu verhindern, wird das Anti-Tripping-Management
aktiviert und Lader
für Elektrofahrzeuge wird vorübergehend ausgeschaltet oder eingeschränkt,
um eine Überlastung zu vermeiden. Dadurch wird der Wiser Home
KI-Zeitplan außer Kraft gesetzt.
Szenario 2: Sie
haben einen vordefinierten Zeitplan, nach dem Ihre Wohnzimmerbeleuchtung
jeden Tag um 18 Uhr ein- und um 22 Uhr ausgeschaltet wird.
Sie haben die Wohnzimmerbeleuchtung außerdem so eingestellt,
dass sie im Abwesenheitsmodus ausgeschaltet wird. Um 19 Uhr verlassen
Sie unerwartet Ihr Zuhause und aktivieren den Abwesenheitsmodus wegen
eines Notfalls.
Ablauf: Der Abwesenheitsmodus
setzt den vordefinierten Zeitplan außer Kraft und schaltet die
Wohnzimmerbeleuchtung bis zum nächsten Auslöser aus.