System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Verbindung mit dem temporären WLAN-Netzwerk des Hubs

Der Hub erstellt ein temporäres WLAN-Netzwerk. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WLAN-Netzwerk des Hubs.

Wenn Sie die App als Professioneller Installateur oder Hauseigentümer verwenden:

  1. Wählen Sie Ihren Hub aus.

    HINWEIS: Wenn Sie sich als Professioneller Installateur angemeldet haben, überprüft die App, ob die neueste Firmware verfügbar ist. Wenn der Hub nicht die neueste Version verwendet, werden Sie aufgefordert, ein Update durchzuführen, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren können.
  2. Versetzen Sie den Hub in den Einrichtungsmodus.

  3. Tippen Sie auf Weiter (A).

    Für Hub der 2. Generation:

  4. Verbinden Sie Ihr Smartphone entweder über eine QR-Code-Verbindung oder eine manuelle Verbindung mit dem temporären WLAN-Netzwerk des Hubs.

    VORSCHLAG: Tippen Sie auf Ich kann das Kennwort nicht finden, um die FAQ-Website von Schneider Electric in Ihrem Browser zu öffnen.

    QR-Code-Verbindung:

    Für Hub der 2. Generation:

    1. Tippen Sie auf Kamera öffnen und scannen Sie den QR-Code des Geräts.

      WICHTIG: Erlauben Sie der App auf Ihre Kamera zugreifen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    2. Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie zur Verwendung eines temporären WLAN-Netzwerks aufgefordert werden. Tippen Sie auf Verbinden, um die Verbindung herzustellen.

    Manuelle Verbindung:

    1. Tippen Sie auf Manuell verbinden.

    2. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones oder tippen Sie auf WLAN-Einstellungen öffnen (C).

    3. Stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN des Hubs her und geben Sie das Kennwort ein, das sich auf der vorderen Abdeckung und auf der Innenseite der hinteren Abdeckung des Hubs befindet.

    4. Kehren Sie zur Wiser Home-App zurück und tippen Sie auf Fortsetzen (D), um die Verbindung herzustellen.

  5. Wenn Sie prüfen möchten, ob der Hub über die neueste Firmware-Version verfügt, oder den Installationsvorgang abschließen möchten, ohne eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, tippen Sie auf Überspringen (F) und gehen Sie zum nächsten Kapitel Aktualisieren der Firmware

    HINWEIS: Die Option Überspringen (F) ist nicht verfügbar, wenn Sie sich bei der App als Hauseigentümer anmelden. Weitere Informationen zu den Zugriffsebenen finden Sie unter Rollen in der Wiser Home-App.
    HINWEIS: Der professionelle Installateur kann die WLAN-Einstellung auf allen Hubs überspringen und den Installationsvorgang abschließen. Das bedeutet jedoch, dass Sie den Hub nicht mit WLAN verbinden, sich nicht für ein Konto registrieren und Ihre Geräte nicht außerhalb Ihres Zuhauses steuern können.

  6. Um den Hub mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden und die Einrichtung fortzusetzen, tippen Sie auf Fortsetzen (G) und fahren Sie mit Kapitel Verbindung mit dem WLAN herstellen fort.

    Für Hub der 2. Generation:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?