System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Hub-Firmware in die App herunterladen

Wenn der Hub mit der Wiser Cloud verbunden ist, aktualisiert er sich automatisch mit der neuesten Firmware.

Wenn Sie den Hub manuell aktualisieren möchten, bevor Sie eine Verbindung zur Cloud herstellen, können Sie die App als Professioneller Installateur verwenden.

WICHTIG: Der Hub-Firmware-Download ist nur für den Wiser Hub der 2. Generation verfügbar.

Als Professioneller Installateur:

  1. Tippen Sie auf Hub-Firmware (A).

  2. Tippen Sie auf Nach Updates suchen (B).

  3. Wenn eine neue Version der Firmware vorhanden ist, wird diese in die App heruntergeladen.

HINWEIS: Wenn eine Firmware in der App gespeichert ist, können Sie die Versionsnummer und das Ablaufdatum überprüfen.
  • Um zu prüfen, ob eine neuere Version verfügbar ist, tippen Sie auf Firmware aktualisieren (A).

  • Um eine Firmware aus Ihrer App zu entfernen, tippen Sie auf Papierkorb (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?