System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Konfigurieren – Pauschaltarif

So stellen Sie den Pauschaltarif ein:
  1. Nach dem Lesen der Tarif-Onboarding-Informationen. Tippen Sie auf dem Bildschirm Tarif auf Elektrizität.
    HINWEIS: Wenn Sie Ihre Tarifeinstellungen bereits konfiguriert haben, folgen Sie der Menünavigation, wenn Sie den Tarif ändern müssen.
    Tippen Sie im Startbildschirm auf > Energiemanagement > Tarif > Elektrizität.
  2. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie Pauschale.
  3. Tippen Sie auf (B), um die Vertragliche Strombegrenzung festzulegen.
    WICHTIG:
    • Vertragliche Strombegrenzung ist bereits beim Koppeln des Haupt-PowerTag als Netz eingestellt. Siehe Koppeln des Hauptgeräts.

    1. Wählen Sie Ihre Vertragliche Strombegrenzung (kVA/A/kW) aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf und geben Sie über die Wähltastatur einen Wert entsprechend Ihrem Land ein.
      VORSCHLAG: Der Standardwert beträgt 60A mit einem Bereich von 15A bis 160A..

      Es wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vertragliche Strombegrenzung durch den Anti-Tripping-Management-Algorithmus zu verwenden. Wenn diese Option falsch eingestellt ist, funktioniert sie möglicherweise nicht wie erwartet und kann zu einer Abschaltung des Stroms führen. Tippen Sie auf Fortsetzen, wenn Sie fortfahren möchten.

      WICHTIG: Anti-Tripping ist nur anwendbar, wenn Sie Folgendes in Ihrem Zuhause installiert haben: Warmwasserbereiter-/EV-Steckdose/Schneider Charge/EVlink Home Smart.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Tippen Sie nach Festlegen der vertraglichen Strombegrenzung auf .
  4. Tippen Sie auf (C) und wählen Sie eine Abonnementart (D) aus (bezieht sich auf wiederkehrende Gebühren).
  5. Geben Sie einen Wert in das Feld Kosten (€) (E) ein und tippen Sie auf Einstellen.
    VORSCHLAG: Fixe Kosten werden angewandt, um die Grundkosten der Stromversorgung unabhängig vom Energieverbrauch zu decken. Diese Gebühren sind Stromkosten, die sich nicht ändern, egal wie viel Strom Sie verbrauchen. Dieser Betrag ist in Ihren Stromrechnungen festgelegt.
  6. Tippen Sie auf (F), geben Sie eine Verbrauchspauschale im Feld Tarif - €/kWh ein und tippen Sie auf Aktualisieren.
  7. Tippen Sie auf Speichern (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?