System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Wiser Home KI verwenden

Mit der Wiser Home App können Sie sehen, wie die Geräte gesteuert und für die Nutzung geplant werden.

Bildschirm zur Gerätesteuerung

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung:

A

Zeigt den nächsten geplanten Zeitpunkt an, zu dem sich das Gerät einschalten soll.

B

Zeigt den Zeitplan für die Aktivierung von Verbrauchern für die nächsten 24 Stunden an.

HINWEIS: Scrollen Sie durch die Optionen, um den vollständigen Zeitplan anzuzeigen.

Zeitplan

Sie können den Zeitplan-Modus jederzeit in Wiser Home KI ändern.

  1. Tippen Sie auf (C), um das Untermenü zu öffnen.

  2. Tippen Sie auf (D), um den Zeitplan-Modus in Wiser Home KI zu ändern.

Abwesenheitsmodus

Wenn Sie den Abwesenheitsmodus mit Wiser Home KI aktivieren möchten. Der Abwesenheitsmodus hat im Sinne einer reibungslosen Anpassung in Ihrer Abwesenheit Vorrang vor Wiser Home KI-Befehlen. Weitere Informationen zum Abwesensheitsmodus finden Sie unter Abwesenheitsmodus

Details

In > Details finden Sie detaillierte Informationen zum anstehenden Zeitplan für Ihre mit Wiser Home KI aktivierten Geräte.

HINWEIS: (E) Bietet Echtzeitwarnungen und -empfehlungen, um Sie über Unregelmäßigkeiten, Funktionsstörungen oder Optimierungsmöglichkeiten zu informieren. Diese Benachrichtigungen unterstützen Sie bei der rechtzeitigen Ergreifung von Maßnahmen und sorgen für maximale Gesamtleistung und Energieeffizienz.

Um zu sehen, wie viel Geld durch Wiser Home KI eingespart wird, lesen Sie Details.

HINWEIS: Einsparungen werden entsprechend dem gewählten Angebot angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?