Live
Liefert
Live-Daten über die Energieerzeugung und den Energieverbrauch
in Ihrem Zuhause. Es hilft Ihnen, Energiequellen zu überwachen
und zu verstehen, wie viel Strom von verschiedenen Geräten verbraucht
wird.
Tippen Sie in der Registerkarte auf Live.
| A |
Zeigt Live-Daten über den Strom an, der aus verschiedenen Quellen erzeugt wird, z. B. Solarmodule. |
| B |
Führt die Hauptkategorien von Geräten und ihren Echtzeit-Stromverbrauch in Kilowatt (kW) auf und unterstützt Sie bei der Nachverfolgung des Energieverbrauchs jedes Geräts. HINWEIS: Wenn mehr als vier Geräte verfolgt werden, wird der Energieverbrauch
der übrigen Geräte als andere Lasten angezeigt, die den Gesamtenergieverbrauch all dieser Geräte
darstellen.
|
| C |
Ein Diagramm stellt die Energieerzeugung über den Tag hinweg dar. Spitzen im Diagramm weisen auf eine höhere Leistung während bestimmter Stunden hin. |
| D |
Zeigt die gesamte Energie an, die von jeder Energiequelle für den aktuellen Tag erzeugt wird, gemessen in Kilowattstunden (kWh). |
|
HINWEIS: Wenn
keine Energiequelle wie Solarenergie, Batterie usw. verfügbar
ist, sind A, C und D nicht verfügbar.
|
|