Benachrichtigungen und Alarmmeldungen
Benachrichtigungen und Alarmmeldungen ermöglicht es der Wiser Home App, Nachrichten zu senden, die in den Benachrichtigungen des Betriebssystems Ihres Mobilgeräts angezeigt werden. Außerdem können Sie einen Alarm bei übermäßigem Verbrauch und keinem Verbrauch des spezifischen Geräts einstellen.
Sie können die Benachrichtigungen und Alarmmeldungen in den Kontooptionen im Menü Einstellungen auswählen.
-
Tippen Sie auf Benachrichtigungen und Alarmmeldungen (A).
Einstellungen für Benachrichtigungen und Alarmmeldungen:
| SYSTEM | |
|---|---|
| Schwache und kritische Batteriestände |
Benachrichtigt Sie, wenn die Batterie eines Geräts schwach ist. |
| Offline-Geräte |
Benachrichtigt Sie, wenn der Hub die Verbindung zu einem Gerät verloren hat. |
| Automatisierungen |
Benachrichtigt Sie, wenn eine Automatisierung ausgelöst wurde. |
| Geräte |
Bestimmte Geräte können Benachrichtigungen von sich aus senden. Sie können die Geräte auswählen, die Benachrichtigungen senden dürfen. VORSCHLAG: Sie können Benachrichtigungen
von einem Gerät auch in den Geräteoptionen aktivieren oder
deaktivieren.
|
| Wiser Home KI-Benachrichtigungen |
Aktiviert Echtzeit-Warnmeldungen und Empfehlungen, um Sie über Unregelmäßigkeiten, Funktionsstörungen oder Optimierungsmöglichkeiten zu informieren. |
| PERSÖNLICH | |
| Übermäßiger Verbrauch |
Die App löst einen Alarm aus, wenn die Nutzung des Geräts den festgelegten Grenzwert überschreitet. Dadurch können Sie den übermäßigen Verbrauch effektiv verwalten und reduzieren. Informationen zur Einstellung des Alarms bei übermäßigem Verbrauch finden Sie unter Alarm bei übermäßigem Verbrauch einrichten. |
| Kein Verbrauch |
Die App löst einen Alarm aus, wenn das Gerät für einen festgelegten Zeitraum 0 Watt verbraucht. Informationen zur Einstellung des Alarms bei keinem Verbrauch finden Sie unter Alarm bei keinem Verbrauch einrichten. |