System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Eine Automatisierung erstellen

In diesem Kapitel wird ein Beispiel verwendet, um die erforderlichen Schritte zur Erstellung einer Automatisierung zu erläutern:

Diese Demonstration zeigt, wie eine Automatisierung mit folgenden Abläufen erstellt wird: Licht im Eingangsraum einschalten und benachrichtigen, wenn die Aktion ausgelöst wird, und das Wohnzimmerlicht mit einer einminütigen Verzögerung einschalten, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung erkennt und die Steckdose mit dem Namen „Nachtlicht“ ausgeschaltet ist.

Auf dem Bildschirm Automatisierung (A):

  1. Tippen Sie auf (B).

  2. Wählen Sie ein Symbol aus der Liste (C) aus.

  3. Geben Sie einen Namen für die Automatisierung in das Textfeld (D) ein.

  4. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

    • Alle Bedingungen: Wählen Sie diese Option, wenn alle Bedingungen erfüllt sein sollen, um die Automatisierung auszulösen.

    • Beliebige Bedingung: Wählen Sie diese Option, wenn eine beliebige Bedingung erfüllt sein soll, um die Automatisierung auszulösen.

    In diesem Beispiel sollte die Automatisierung nur ausgelöst werden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

  5. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen (E).

  6. Wählen Sie den Auslösertyp für die Aktivierung Ihrer Automatisierung aus.

    • Änderung des Gerätestatus: Wählen Sie ein bestimmtes Gerät aus, dessen Statusänderung (z. B. ein/aus, auf/zu) die Automatisierung auslöst.

    • Abwesenheitsmodus: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, um die Automatisierung auszulösen, wenn Sie das Haus verlassen oder nach Hause zurückkehren.

    • Energiepreisänderungen: Lösen Sie eine Automatisierung basierend auf Änderungen der Energiepreise aus.

      WICHTIG:
      • Dieser Auslöser ist nur nützlich, wenn Ihr Tarif auf Haupt-/Nebenzeiten oder Dynamisch eingestellt ist. Siehe Tarif einstellen.

      • Das System verwaltet die Strompreise mit einer Genauigkeit von 0.01 €/kWh.
        Beispiel: Der durchschnittliche Tagesstrompreis beträgt 0.24 €/kW. Sie haben Ihre Automatisierung so eingestellt, dass sie ausgelöst wird, wenn der durchschnittliche Tagesstrompreis unter 0.24 €/kWh fällt.

        • Preisaktualisierung 1: 0.235 €/kWh → gerundet auf 0.24 €/kWh.

        • Preisaktualisierung 2: 0.244 €/kWh → ebenfalls gerundet auf 0.24 €/kWh.

        Da der gerundete Wert nicht unter 0.24 €/kW fällt, wird dies im System nicht als Preissenkung gewertet. Infolgedessen wird das System die Automatisierung nicht auslösen.

      A

      Wählen Sie die Auslösebedingung für die Automatisierung aus:

      • Mehr als: Wird aktiviert, wenn der Energiepreis höher als der eingestellten Wert ist.

      • Weniger als: Wird aktiviert, wenn der Energiepreis unter dem eingestellten Wert ist.

      B

      Legen Sie den Auslösewert fest:

      • Tagesdurchschnitt: Der durchschnittliche Strompreis für den gesamten Tag, berechnet aus allen Stundenpreisen. Ihre Automatisierung wird ausgelöst, wenn der Strompreis über diesen Durchschnittswert steigt oder darunter fällt.

      • Festpreis: Legen Sie manuell einen bestimmten Preis fest. Ihre Automatisierung wird ausgelöst, wenn der Strompreis über diesen festgelegten Wert steigt oder darunter fällt.

        VORSCHLAG: Sie können den Preis auch festlegen, indem Sie auf den gewünschten Wert tippen oder mit dem Finger darüber fahren (C), statt ihn manuell einzugeben.

      C

      Sehen Sie Ihren Stromtarif in Echtzeit ein.
      Sie können mit dem Diagramm interagieren, um anhand Ihres Stromtarifs die teuersten Zeiten zu ermitteln.

    Tippen Sie in diesem Beispiel auf Änderung des Gerätestatus, um die Automatisierung zu aktivieren.

  7. Tippen Sie auf das Gerät, um die Seite Gerätesteuerung aufzurufen, und legen Sie den Zustand des Geräts fest, bei dem die Automatisierung ausgelöst werden soll, z. B. Bewegung erkannt. Tippen Sie dann auf Einstellung.

    HINWEIS: Die verfügbaren Optionen und Zustände sind gerätespezifisch. Bestimmte Geräte bieten zusätzliche Optionen, bevor Sie den Zustand einstellen können. Für einen Dimmer müssen Sie zum Beispiel auswählen, ob Sie EIN/AUS oder die Helligkeitsstufe als Bedingung wollen.
    Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

  8. Fügen Sie bei Bedarf weitere Bedingungen hinzu. Beachten Sie jedoch, dass Sie maximal 10 Bedingungen hinzufügen können.

    VORSCHLAG: Wenn ein Gerät mehr als eine Bedingung bietet (z. B. Bewegungserkennung des Bewegungsmelders und Lichtstärke), können Sie diese als einzelne Bedingungen hinzufügen.
    VORSCHLAG: Das System prüft nicht nur auf Statusänderungen, sondern auch auf den Status aller Zustandsgeräte, sobald eines dieser Geräte ausgelöst wird. In diesem Beispiel: Der Status der Steckdose. Beachten Sie, dass das System beim Ausschalten der Steckdose auch den Status des Bewegungssensors überprüft.
  9. Wenn alle Bedingungen hinzugefügt wurden, tippen Sie auf Wann (F).

  10. Tippen Sie auf Zeit hinzufügen (G).

  11. Stellen Sie ein, wann die Automatisierung ausgelöst werden soll, und tippen Sie auf Einstellung.

    HINWEIS: Eine bestimmte Tageszeit verhält sich wie eine Bedingung: Die Automatisierung wird dann ausgelöst, wenn keine Bedingungen festgelegt sind oder wenn die Bedingungen zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind. Zeiträume lösen die Automatisierung nicht allein aus, sondern die Automatisierung wird nur während des festgelegten Zeitraums ausgelöst.

    In diesem Beispiel: Zeitraum — Nachtzeit (vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang).

  12. Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, tippen Sie auf Dann (H).

  13. Tippen Sie auf Hinzufügen einer Aktion (I).

  14. Wählen Sie den Aktionstyp für die Automatisierung aus:

    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie das Gerät aus und stellen Sie den gewünschten Gerätezustand ein.

    • Benachrichtigung senden: Sie werden benachrichtigt, wenn die Bedingung erfüllt ist.

    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie einen Moment aus.

    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.

    In diesem Beispiel: Ein Gerät steuern, Benachrichtigung senden, und Warten müssen ausgewählt sein.

    Ein Gerät steuern:

    1. Tippen Sie auf Ein Gerät steuern und wählen Sie das Gerät aus, das als Aktion ausgelöst werden soll.

    2. Stellen Sie den gewünschten Zustand ein und tippen Sie auf Einstellung.

    Benachrichtigung senden:
    1. Tippen Sie auf Benachrichtigung senden > Benachrichtigungen aktivieren, um Push-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die Bewegung ausgelöst wird.

    Warten:

    1. Tippen Sie auf Warten, um den Bildschirm Wartezeit hinzufügen zu öffnen.

    2. Legen Sie die Dauer der Verzögerung bis zum Auslösen der Aktion fest und tippen Sie auf Einstellung.

  15. Fügen Sie alle erforderlichen Aktionen ein und achten Sie darauf, dass die Gesamtzahl der Aktionen 10 nicht überschreitet.

    VORSCHLAG: Wenn mehr Geräte ausgelöst werden müssen, als die Aktionsgrenze zulässt, können Sie Änderungen des Gerätestatus zu einem Moment kombinieren und diesen Moment als Aktion auswählen.
    HINWEIS: Das System prüft nicht, ob eine Kombination von Aktionen sinnvoll ist, z. B. das gleichzeitige Ein- und Ausschalten einer Leuchte.
  16. Tippen Sie auf Speichern (J), sobald alle Aktionen hinzugefügt wurden.

    VORSCHLAG: Sie können eine Aktion gedrückt halten und an eine andere Position ziehen.

Diese Automatisierung schaltet das Eingangslicht EIN, sendet eine Benachrichtigung und schaltet dann das Wohnzimmerlicht mit einer einminütigen Verzögerung EIN.

Um das Licht auszuschalten, wenn keine Bewegung erkannt wird, erstellen Sie eine weitere Automatisierung. In diesem Beispiel genügt es, die Bedingung „Nicht erkannt“ für den Bewegungssensor und die Aktion „Licht ausschalten“ einzustellen. Beachten Sie, dass das Licht immer ausgeschaltet wird, unabhängig von Tageszeit, Lichtstärke oder Status der Steckdose.

HINWEIS: In diesem Beispiel wird die Zeit, die zwischen der Meldung einer Bewegung durch den Bewegungssensor und der Meldung keiner Bewegung vergehen muss, nicht in der Automatisierung festgelegt. Die Einstellung erfolgt in den Gerätedetails des Bewegungssensors.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?