System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können den Hub auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

HINWEIS: Durch Zurücksetzen des Hubs wird das von Ihnen eingerichtete Wiser System gelöscht. Wenn Sie das System neu installieren möchten, müssen Sie auch alle verbundenen Geräte zurücksetzen und sie erneut zu Ihrem System hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zum Zurücksetzen des Geräts im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Liste der Wiser-Geräte enthält die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät. Sie müssen alle Zeitpläne, Momente, Automatisierungen usw. neu erstellen.

Verwenden Sie das Zurücksetzen nur, wenn Sie das Wiser System außer Betrieb setzen möchten oder wenn alle anderen Maßnahmen zur Problembehandlung fehlgeschlagen sind.

So setzen Sie den Hub auf die Werkseinstellungen zurück:

Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED konstant rot leuchtet, anschließend mit hoher Frequenz grün blinkt und dann wieder konstant rot leuchtet.

Dies zeigt an, dass der Hub erfolgreich zurückgesetzt wurde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?