System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Inbetriebnahme von Wiser Hub im Matter-Ökosystem

In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Inbetriebnahme Ihres Wiser Home Systems im Matter-Netzwerk beschrieben.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Wiser Home App auf .

  2. Tippen Sie auf Konto > App und Verbindungen > Matter.

  3. Tippen Sie auf Neue Verbindung hinzufügen.

    Es erscheint ein Bildschirm mit Anweisungen, wie Sie sich über den QR-Code auf dem Wiser Hub der 2. Generation oder den Kopplungscode mit dem Matter-Netzwerk verbinden können.

  4. Tippen Sie auf Matter-Verbindung zulassen und warten Sie, bis der Hub eine Verbindung zum Matter-Netzwerk hergestellt hat (dies kann bis zu 15 Minuten dauern).

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Verbindung vorzubereiten:

    • Option 1 (Kopplungscode): Kopieren Sie den im Bildschirm angezeigten Kopplungscode.

      VORSCHLAG: Sobald der Kopplungscode kopiert wurde, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung auf Ihrem Bildschirm mit folgendem Inhalt: In Zwischenablage kopiert.

    • Option 2 (QR-Code): Suchen Sie den QR-Code auf dem Hub, der gescannt werden kann.

  6. Befolgen Sie die Anweisungen in der Drittanbieter-App, um ein Matter-Gerät hinzuzufügen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie entweder den Kopplungscode aus der Wiser App in die Drittanbieter-App ein oder scannen Sie den QR-Code auf dem Hub, um den Hub erfolgreich zum Matter-Netzwerk hinzuzufügen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?