Zeitpläne
- Beispiel 1:
Ereignis 1: Heizung auf 19 °C um 6:30 einstellen.
Ereignis 2: Heizung auf 15 °C um 8:30 einstellen.Ergebnis: Diese Aktion hält die Temperatur von 6:30 bis 8:30 Uhr bei 19 °C und senkt sie um 8:30 Uhr auf 15 °C.
- Beispiel 2:
Ereignis 1: Küchenlicht um 19:00 Uhr auf ‚EIN‘ schalten.
Ereignis 2: Küchenlicht um 23:00 Uhr ausschalten.Ergebnis: Diese Aktion hält das Küchenlicht von 19:00 bis 23:00 Uhr eingeschaltet und um 23:00 Uhr schaltet sich das Küchenlicht aus.
Zeitpläne werden auf dem Bildschirm Automatisierung (A) erstellt und bearbeitet.
Tippen Sie auf einen Zeitplan, um zu den Zeitplan-Details zu navigieren.
Zeitplan-Details:
| A |
Gerätetyp Ein Zeitplan kann nur für einen bestimmten Gerätetyp festgelegt werden. |
| B |
Name des Zeitplans |
| C |
Geräte, auf die sich der Zeitplan bezieht |
| D |
Ereignisliste Die Ereignisse des Zeitplans sind hier aufgelistet, geordnet nach Wochentagen. Die Balken geben einen Überblick über den Status des Geräts während eines Ereignisses (z. B. voller grüner Balken, wenn der Rollladen vollständig geöffnet ist). Die Uhrzeit des Ereignisses wird neben dem Balken angezeigt. |