Amazon Alexa
Amazon Alexa® (Alexa) ist ein intelligenter persönlicher Assistent, der von Amazon® entwickelt wurde und zur Sprachinteraktion fähig ist.
Wiser arbeitet mit Alexa zusammen, um Ihnen zu ermöglichen, die Temperatur jedes Raums in Ihrem System mithilfe eines Aktivierungsworts und einer Anweisung zu regeln.
Das Aktivierungswort lautet „Alexa“, gefolgt von einer Anweisung wie z. B. „Erhöhe die Temperatur“.
Derzeit bietet Amazon die Interaktion und Kommunikation mit Alexa nur auf Englisch und Deutsch an.
Wiser Home mit Alexa konfigurieren
-
Tippen Sie auf , um verschiedene Cloud-Dienste zu finden.
-
Tippen Sie auf die Option Alexa. Damit werden Sie auf die Amazon-Website weitergeleitet, über die Sie eine Verbindung zum Wiser-System aufbauen können.
-
Klicken Sie auf Aktivieren, um Alexa mit Ihrem Wiser-System zu verbinden.
-
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie für Ihr Wiser-System eingerichtet haben, und tippen Sie auf Fertig.
-
Gewähren Sie die erforderlichen Berechtigungen. Sie erhalten eine Bestätigung, wenn Ihr Konto verknüpft ist.
Alexa erkennt jetzt alle Wiser Home Geräte, die Sie eingerichtet haben, und Sie können Ihr Wiser-System mit der Alexa App und per Sprachbefehl steuern.
Änderungen mit Alexa
Wenn Alexa aufgefordert wird, die Temperatur um 2 °C zu erhöhen, dann addiert Alexa 2 °C zu Ihrem Sollwert. Liegt die Umgebungstemperatur bereits um mehr als 2 °C über dem aktuellen Sollwert, ändert sich die Temperatur nicht und Wiser schaltet die Heizung nicht ein.
Beispiel: Wenn der aktuelle Sollwert 16 °C und die aktuelle Raumtemperatur 19 °C beträgt und Sie fordern Alexa auf, die Temperatur um 2 °C zu erhöhen, wechselt der aktuelle Sollwert auf 18 °C, aber die Heizung startet nicht, da die Raumtemperatur bereits über 18 °C liegt.
Alles, was Sie Alexa im Zusammenhang mit Wiser-Raumthermostaten und -Heizkörperthermostaten befehlen, gilt nur für eine Stunde oder bis zur nächsten geplanten Sollwertänderung, wenn diese in weniger als einer Stunde erfolgen soll. Danach wird die ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt, und Sie müssen Alexa erneut anweisen, die Änderung vorzunehmen.
Wenn ein Gerät einem Zeitplan folgt, gilt jede von Alexa geänderte Einstellung bis zur nächsten Schaltzeit im Zeitplan. Wenn das Gerät im Manuell-Betrieb läuft, gilt jeder Befehl an Alexa bis zum nächsten Befehl oder bis zur nächsten manuellen Einstellung.
Gängige Wiser-Befehle für Alexa
Alexa benötigt explizite Anweisungen. Sie müssen Alexa den Raum nennen, auf den Sie sich beziehen, gefolgt von einer Anweisung, wie z. B. „Erhöhe die Temperatur“. Wenn kein bestimmter Raum genannt wird, fragt Alexa Sie, auf welchen Raum Sie sich beziehen, und erhöht dann die Solltemperatur nur auf der Grundlage Ihrer Raumantwort um 1 °C.
Wenn Sie möchten, dass die Solltemperatur im Wohnzimmer um 4 °C erhöht wird, müssen Sie Alexa ausdrücklich angeben: „Erhöhe die Temperatur im Wohnzimmer um 4 °C“.
Nachstehend werden die gängigen Wiser-Befehle aufgeführt, die mit Alexa verwendet werden:
-
Geräte suchen: „Alexa, suche die Geräte“
-
Temperatur verringern: „Alexa, verringere das Obergeschoss um 4 Grad“
-
Temperatur erhöhen: „Alexa, erhöhe das Obergeschoss um 3 Grad“
-
Temperatur einstellen: „Alexa, stelle das Obergeschoss auf 20 Grad ein“
-
Temperatur abrufen: „Alexa, was ist die Temperatur im Obergeschoss?“
-
Sollwert abrufen: „Alexa, worauf ist das Obergeschoss eingestellt?“
Nachstehend werden die gängigen Wiser-Smart-Plugs-Befehle aufgeführt, die mit Alexa verwendet werden:
-
Die Leuchten im Plug mit Namen Nachttischlampen ausschalten: „Alexa, schalte die Nachttischlampen aus“
-
Die Leuchten im Plug mit Namen Nachttischlampen einschalten: „Alexa, schalte die Nachttischlampen ein“
Vorschläge bei Verwendung von Alexa:
-
Einfache Raumnamen werden empfohlen, z. B. „Wohnzimmer“.
-
Sie können die Heizung nicht mit Alexa ein- oder ausschalten.
-
Sie können die Temperatur nicht bei ausgeschalteter Heizung erhöhen/verringern. Wenn ein Raum auf Aus gestellt ist, können Sie den Raum auf eine bestimmte Temperatur einstellen.