Startbildschirm
Startbildschirm:
| A |
Einstellung |
Tippen, um zum Einstellungsbildschirm zu navigieren. |
| B |
Favorisierte Geräte |
Sie können Ihre am häufigsten verwendeten Geräte zum Favoritenbereich hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Scrollen Sie horizontal, um alle Ihre favorisierten Geräte anzuzeigen. Informationen über das Hinzufügen von Geräten zur Ihren Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten. HINWEIS:
|
| C |
Momente |
Sie können alle Momente anzeigen, die Sie für Ihr Zuhause erstellt haben, sodass Sie sie ganz einfach aktivieren oder deaktivieren können. So ordnen Sie die Reihenfolge der Momente neu an:
HINWEIS: Wenn Sie keine Momente auf Ihrem Startbildschirm
sehen möchten, gehen Sie zu und deaktivieren Sie den Schalter Momente anzeigen.
|
| D |
Tipps und Ratschläge |
Bietet nützliche Tipps und Ratschläge, die Ihnen helfen, Ihre Geräte optimal zu nutzen und den Energieverbrauch zu optimieren. Scrollen Sie horizontal oder tippen Sie auf Alle anzeigen, um alle Tipps zu sehen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter Tipps und Ratschläge. HINWEIS: Wenn Sie keine Tipps und Ratschläge auf
Ihrem Startbildschirm sehen möchten, gehen Sie zu und deaktivieren Sie den Umschalter Tipps
und Ratschläge.
|
| E |
Details |
Tippen, um zum Bildschirm „Details“ zu navigieren. Hier finden Sie detaillierte Information über Ihr Wiser-System, z. B. über Energieeinsparungen, Systemaktivität, Heizzeit und Zugriff auf Ihren Heizreport. HINWEIS: Wenn Sie ein Energiegerät
wie PowerTag E hinzugefügt haben, öffnen Sie durch Tippen
die Energie-Informationen. Weitere Informationen
finden Sie im entsprechenden Geräte-Benutzerhandbuch. Die Links
zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden
Sie unter Liste der Wiser-Geräte.
|
|
F
|
Kontrolle |
Anzeige/Steuerung aller in Ihrem Zuhause installierten Geräte, geordnet nach den Räumen, denen sie zugeordnet sind. Detaillierte Informationen zur Steuerung der Geräte finden Sie unter Gerätesteuerung. HINWEIS: Wenn
Sie nur ein Gerät in Ihrem Zuhause installiert haben, ist die
Registerkarte Kontrolle nicht verfügbar.
|
| G |
Automatisierung |
Tippen, um zum Bildschirm „Automatisierung“ zu navigieren, in dem Sie Momente, Zeitpläne und Automatisierungen für Ihr Zuhause einrichten können. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Geräte-Benutzerhandbuch. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte. |
| J |
Banner |
Stellt wichtige Meldungen und Benachrichtigungen bereit. Diese Meldungen können Updates zum Gerätestatus, Konnektivitätsprobleme und andere relevante Warnungen umfassen, um Sie über Ihr Home System auf dem Laufenden zu halten. Beispiel: Auf dem aktuellen Bildschirm zeigt das Banner eine Meldung über ein Gerät an, das offline ist, sowie Informationen darüber, wie die Signalstärke verbessert werden kann. So können Sie Probleme mit der Konnektivität schnell erkennen und beheben. |