System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Einrichten als Professioneller Installateur

Über das Menü „Professioneller Installateur“ können Sie ein Wiser-System einrichten und Geräte hinzufügen, ohne dass Sie in der App angemeldet sein müssen.
HINWEIS: Die Option „Professioneller Installateur“ ist nur verfügbar, wenn Sie von der App abgemeldet sind. Um sich von der App abzumelden, gehen Sie zu Kontoeinstellungen und tippen Sie auf Abmelden.

So richten Sie das Wiser-System als Professioneller Installateur ein:

  1. Tippen Sie auf dem Begrüßungsbildschirm auf Neues System einrichten (A).

  2. Tippen Sie auf Professioneller Installateur (B).

  3. Wählen Sie in der Liste Ihr Land aus.

Auf dem Bildschirm Geräte hinzufügen können Sie einen Hub zum System hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Einrichten des Hubs/Controllers finden Sie unter Verbindung mit dem temporären WLAN-Netzwerk des Hubs und Verbindung mit dem WLAN herstellen.

Nur für Hub der 2. Generation: Sie können auch Firmware in Ihre App herunterladen, die den Hub während des Einrichtens aktualisiert. Siehe Hub-Firmware in die App herunterladen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?