Heizungssteuerung
Heizungssteuerung auf Systemebene
-
Wenn ein System mit einem einzigen Wiser-Heizgerät, wie die FBH, eine zentrale wasserbasierte Wärmequelle (einen Heizkessel oder eine Wärmepumpe) unterstützt, kann diese einzige Quelle entweder heizen oder kühlen, aber nicht beides.
-
Räume, die aus einer einzigen Wärmequelle versorgt werden und nicht kühlbar sind (z. B. heizkörperbasierte Räume), werden während der Kühlperiode nicht betrieben. Beispiel: Wenn sich das System in einem nicht kühlenden Raum im Kühlmodus befindet:
-
Der Heizkörperthermostat führt keinen Boost aus und zeigt denselben Status an wie im Zugriffsschutzmodus.
-
Der Raumthermostat schaltet sich mit einer der 3 Tasten (+, -, O) ein, aber durch anschließendes Drücken der Taste ändert sich der Sollwert nicht.
-
-
Warmwasser für den Haushalt fällt im Allgemeinen nicht unter die Kühlung. Das bedeutet, dass während des Kühlmodus jede Warmwassersteuerung normal funktioniert (diese kann durch eine alternative Versorgung, z. B. elektrisch, versorgt werden).
-
Räume, die nicht zentral von der Wärmequelle versorgt werden (z. B. Elektro-Heizräume), arbeiten bei eingeschaltetem Kühlmodus weiterhin normal im Heizmodus.
-
Wenn mehrere FBH-Geräte mit jeweils einem Heiz-/Kühlschaltereingang vorhanden sind, muss nur eines dieser Geräte die Kühlung für das gesamte System anzeigen, damit es in den Kühlmodus versetzt werden kann.
-
Der angeschlossene Thermostat 16 A darf im Kühlmodus nicht an die FBH angeschlossen werden. Der Anschluss ist nur für die FBH im Heizmodus zulässig.
Heizungssteuerung auf Raumebene
Wenn ein Heizgerät einem Raum zugewiesen wird, wird eine einzelne Heizung erstellt, die alle dem Raum zugewiesenen Heizgeräte enthält.
Die Heizungssteuerung sieht aus und verhält sich wie eine Gerätesteuerung. Sie können die Heizungssteuerung direkt über den Startbildschirm steuern und Momenten oder Zeitplänen zuweisen.
-
Alle Heizgeräte, die einem Raum zugewiesen sind, werden zu einer Heizungssteuerung kombiniert.
-
Die Heizungssteuerung kann im Gegensatz zu anderen Geräten nicht benannt werden, sondern nimmt den Namen des Raums an.
-
Einzelne Heizgeräte können nicht einem Zeitplan oder einem Moment zugewiesen werden. Stattdessen wird die Heizungssteuerung in den entsprechenden Listen erscheinen.
-
Wenn Sie einem Raum ein Heizungssteuergerät (z. B. ein Thermostat) mit der Wiser Home-App zuweisen, wendet das System eine raumbezogene Zeitplanung an. Das bedeutet, dass alle Geräte innerhalb desselben Raums einem gemeinsamen Heizplan folgen. Je nach Benutzerrolle wird bei der Zuweisung von Heizgeräten ein Standardzeitplan erstellt.
Wenn Sie als professioneller Installateur angemeldet sind:
-
Im Bildschirm zu Gerätesteuerung ist die Option Zeitplan verwenden standardmäßig deaktiviert.
-
Alle Räume sind auf Handbetrieb eingestellt.
-
Sie können die Option Zeitplan verwenden aktivieren, wenn Sie den Standardheizplan anwenden möchten.
Wenn Sie als Hauseigentümer angemeldet sind:
-
Im Bildschirm zu Gerätesteuerung ist die Option Zeitplan verwenden standardmäßig aktiviert.
-
Das System wendet automatisch einen Standard-Heizplan an.
-
Sie können den Zeitplan jederzeit an Ihren Tagesablauf und Ihre Vorlieben anpassen.
-
-
Wird ein einzelnes Gerät der Heizungssteuerung manuell bedient (z. B. eines von drei Heizkörperthermostaten), wird der Befehl an die Heizungssteuerung gesendet und wirkt sich auf alle zugewiesenen Geräte aus. (Alle drei Heizkörperthermostate öffnen/schließen sich je nach Befehl).
-
Einzelne Geräte können gegen manuelle Betätigung gesperrt werden.
-
Um ein Heizgerät aus einer Heizungssteuerung zu entfernen, entfernen Sie das Gerät aus dem Raum.
Heizungssteuerung:
| A |
Boost-Modus |
| B |
Zieltemperatur |
| C |
Statussymbol |
| D |
Gemessene Temperatur im Raum |
| E | Schieberegler zur Einstellung der Zieltemperatur |
| F |
Wenn die Heizungssteuerung einem Zeitplan zugewiesen ist, können Sie wählen, ob die Heizungssteuerung dem Zeitplan folgen soll. |
| G |
Hier können Sie einen bestehenden Zeitplan bearbeiten. VORSCHLAG: Wenn
die Heizungssteuerung keinem Zeitplan zugewiesen ist, ist die Option Erstellen oder Zuweisen eines Zeitplans verfügbar.
|
| H |
Das Gerät zu Favorisierte Geräte hinzufügen oder entfernen. Siehe Favoriten verwalten |
| J |
Navigieren Sie zu den Raumdetails des Raums, dem die Heizungssteuerung zugewiesen ist. |
Eine Heizungssteuerung einrichten
Berücksichtigen Sie beim Einrichten Ihrer Heizungssteuerung die folgenden Informationen.
Heizungssteuerung:
-
Wenn Ihr Zuhause einen Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung verwendet, müssen Sie einen Wiser Raumthermostat oder einen Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor zu diesem Raum hinzufügen.
-
Wenn Ihr Zuhause eine Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung verwendet, müssen Sie einen Wiser Raumthermostat / Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor / Connected Thermostat zu diesem Raum hinzufügen.
-
Wenn Sie einem Raum mehr als zwei Heizkörperthermostate zugewiesen haben, wird empfohlen, diesem Raum auch ein Raumthermostat / Wiser Temperatur-/LuftfeuchtigkeitssensorConnected Thermostat zuzuweisen.
-
Weisen Sie jeder Heizungssteuerung nur einen Raumthermostat zu.
Kühlungssteuerung:
-
Wenn Ihr Zuhause eine Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung verwendet, müssen Sie einen Wiser Raumthermostat / Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor / Connected Thermostat 2 A zu dem betroffenen Raum hinzufügen.
-
Wenn der Kühlmodus an einem Connected Thermostat 2 A oder an der FBH aktiviert ist, schalten alle Geräte in den Kühlmodus. Wenn also der Connected Thermostat 2 A im Kühlmodus ist, geht die Fußbodenheizung in den Kühlmodus, auch wenn ihr Kühleingang nicht aktiviert ist. Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Liste der Wiser-Geräte enthält die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät.
-
Die FBH-Solltemperatur liegt zwischen 18 °C und 30 °C.