System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Systemanforderungen

Für ein Wiser-System benötigen Sie mindestens die folgenden Geräte und Bedingungen.

Wiser Hub

Der Hub kommuniziert mit allen Wiser-Geräten und der Wiser Home-App.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Hubs in Kapitel Liste der Wiser-Geräte

Internetzugang für den Hub

Um Wiser-Geräte richtig steuern zu können, muss der Hub über Ihren Router mit dem Internet verbunden werden.

WICHTIG:
  • Der Hub benötigt IPv4-Netzwerkfunktionen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Um die volle Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass IPv4 in Ihrem lokalen Netzwerk und in den Interneteinstellungen auf dem Router Ihres Internet-Providers aktiviert ist. Systeme, die als IPv6-only konfiguriert sind, beeinflussen die Fähigkeit Ihres Hubs zu kommunizieren und Softwareupdates zu erhalten, und können Ihre Fähigkeit zur dezentralen Steuerung des Hubs.

  • Der Hub erfordert außerdem, dass bestimmte Ports für den Internetzugang geöffnet werden. Eine Liste aller erforderlichen Ports finden Sie im Abschnitt Problembehandlung.

Wiser-Geräte

Weitere Informationen zu den verfügbaren Wiser-Geräten finden Sie in Kapitel Liste der Wiser-Geräte

Wiser-Home-App

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Herunterladen der Wiser-Home-App.

Eine gültige E-Mail-Adresse.

Um Ihr Wiser-System einzurichten, müssen Sie ein Konto bei Schneider Electric mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren.

Betriebssysteme und Versionen

Um die App nutzen zu können, muss Ihr Gerät bestimmte Betriebssysteme und Versionen unterstützen.

Unterstützte Betriebssysteme

  • Mobiltelefon/Tablet: Android ab Version 8

  • iPhone/iPod Touch: Apple® iOS ab Version 15

  • iPad: Apple® iPadOS ab Version 15

  • Apple Vision: Apple® visionOS ab 1.0.

HINWEIS:
  • Wenn eine neue Version eines Betriebssystems verfügbar ist, kann es einige Zeit dauern, bis das Wiser-System vollständig mit dieser Version kompatibel ist.

  • Die Verwendung von Schneider Electric-Anwendungen mit einem Android-Smartphone, dessen Beschränkungen umgangen wurden, oder einem iPhone ohne originalem Betriebssystem führt zum Erlöschen aller mit der Anwendung verbundenen Gewährleistungen.

  • Die Kompatibilität der Schnittstellen mit Ihren Geräten hängt von der installierten Softwareversion ab und kann sich bei einem Software-Upgrade ändern. Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt verfügbaren Optionen kann die Kompatibilität und Funktionalität Ihres Geräts mit der App nicht garantiert werden.

Datenlokalisierung

Datenlokalisierung bezieht sich im Allgemeinen auf eine zwingende gesetzliche oder verwaltungstechnische Vorschrift, die direkt oder indirekt vorschreibt, dass Daten ausschließlich oder nicht ausschließlich innerhalb einer bestimmten Gerichtsbarkeit gespeichert oder verarbeitet werden müssen.

Wenn in Ihrer Region Gesetze zur Datenlokalisierung gelten, empfehlen wir dringend, dieses Gerät oder System so einzurichten, dass eine grenzüberschreitende Datenübertragung nicht direkt oder über andere Kanäle erfolgt. Die Details der Datenlokalisierungsgesetze können in verschiedenen Regionen variieren. Ihr Rechtsanwaltsteam ist die beste Ressource, um Ihnen Compliance-Beratung für Ihre spezifische Situation zu geben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?