System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Comfort Mode

Comfort Mode ist eine smarte Funktion, die dazu beiträgt, dass die eingestellte Temperatur zur festgelegten Zeit erreicht wird.

Sie verbessert den thermischen Komfort, indem der Sollwert schon vor der festgelegten Zeit eingestellt wird. So erreicht der Raum die gewünschte Temperatur sicher zur vorgesehenen Zeit. Darüber hinaus wird Energie eingespart, weil die Einschaltzeiten des Heizkessels optimiert werden – im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen, die erst zur festgelegten Zeit mit dem Aufheizen beginnen.

HINWEIS: Comfort Mode als Funktion gilt für alle Räume und kann nicht für einzelne Räume aktiviert werden. Wenn Sie bestimmte Heizintervalle für den frühen Beginn der Heizanforderung festgelegt haben, müssen diese bei aktiviertem Comfort Mode neu programmiert werden.

Comfort Mode deaktiviert

Bei deaktiviertem Comfort Mode beginnt der Raum zur geplanten Zeit zu heizen und erreicht einige Zeit nach der geplanten Startzeit die Solltemperatur.

Der Heizkessel beginnt um 6 Uhr nach der eingestellten Zeitplananforderung für eine Temperaturänderung zu heizen.

Comfort Mode aktiviert

Bei aktiviertem Comfort Mode wird ein Raum bis zu 3 Stunden vor einer geplanten Temperaturänderung geheizt. Die zur Vorwärmung des Raums erforderliche Zeit wird von Wiser berechnet und kann variieren.

Der Heizkessel startet vor 6 Uhr, um die angeforderte Temperatur rechtzeitig für die geplante Änderung zu erreichen.

Befindet sich ein Raum in einem Komfort-Zeitraum, erscheint ein „C“-Symbol mit einem umgebenden Pfeil auf dem Temperatureinstellungsbildschirm der App. Dieses Symbol wird auch auf der Anzeige des Raumthermostats angezeigt.

Während eines Komfort-Zeitraums zeigen die Wiser Home App und der Wiser Raumthermostat mit Anzeige die bevorstehende Solltemperatur an, auf die Wiser die Heizung steuert. Wenn der Zeitplan beispielsweise 16 °C über Nacht und dann 21 °C ab 6 Uhr vorsieht, zeigen die Wiser Home App und der Raumthermostat das eingekreiste „C“ und 21 °C als Solltemperatur während des Komfortzeitraums an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?