Google Home
Google Home ist eine Marke für intelligente Lautsprecher, die ähnlich wie Amazon Echo funktionieren. Googles intelligenter Assistent, Google Assistant, ist das Äquivalent zu Alexa von Amazon. Google Home ist auch auf allen Android-Geräten verfügbar und erfordert nicht die Verwendung intelligenter Lautsprecher.
Der Nutzer kann eine Vielzahl von Befehlen sprechen, um Informationen anzufordern, oder den Google Assistant bitten, eine Aktion auszuführen, wie z. B. Musik abspielen, Videos wiedergeben, Nachrichten melden, auf die Hausautomatisierung zugreifen. All dies kann von einem Google-Home-Gerät aus gesteuert werden.
Wiser Home mit Google Home konfigurieren
-
Tippen Sie auf , um verschiedene Cloud-Dienste zu finden.
-
Tippen Sie auf die Option Google Assistant. Damit wird die Google Assistant App auf Ihrem Smartphone geöffnet, mit der Sie eine Verbindung zum Wiser-System aufbauen können.
-
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie für Ihr Wiser-System eingerichtet haben, und tippen Sie auf Fertig.
-
Gewähren Sie die erforderlichen Berechtigungen, damit alle Wiser-Geräte, die Sie eingerichtet haben, erkannt werden und Ihr Wiser-System mit der Google Assistant App und per Sprachbefehl gesteuert werden kann.
Änderungen mit Google Home
Alle per Sprachbefehl vorgenommenen Änderungen an Raumthermostaten und Heizkörperthermostaten sind eine Stunde lang oder bis zur nächsten geplanten Schaltzeit gültig. Der Benutzer kann diese Aktion nicht ändern. Dies gilt auch für Heizverstärkungen, die vom Heizkörperthermostat ausgelöst werden.
Der Grund dafür, dass die Wiser-Temperatur nicht dauerhaft geändert wird, liegt darin, dass ein Sprachbefehl leicht vergessen werden kann, was dazu führt, dass die Heizung versehentlich für längere Zeit eingeschaltet bleibt, z. B. wenn der Nutzer seine Wohnung verlässt.
Gängige Wiser-Befehle für Google Home
Nachfolgend sind die gängigen Wiser-Befehle aufgeführt, die mit Google Home verwendet werden:
-
Anfrage: „OK Google, ist das Licht im Schlafzimmer eingeschaltet?“
-
Raumtemperatur: „OK Google, wie warm ist (Raumname)?“
-
Temperatur einstellen: „OK Google, setze (Raumname) auf XX Grad“
-
Temperatur erhöhen: „OK Google, erhöhe den Sollwert um XX Grad“
Nachfolgend sind die gängigen Wiser-Smart-Plug-Befehle aufgeführt, die mit Google Home verwendet werden:
-
Befehl Tischlampe: „OK Google, schalte die Tischlampe ein/aus“