System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Wiser Home KI verwalten

Sie können die Geräte nach Bedarf registrieren/abmelden oder das Eigene Profil bearbeiten.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Energiemanagement > Wiser Home KI.

Registrierung/Abmeldung von Geräten in Wiser Home KI

So registrieren Sie vorhandene deaktivierte Geräte bei Wiser Home KI:

  1. Aktivieren Sie den Schalter für die Geräte, für die Sie diese Funktion verwenden möchten.

    HINWEIS: Sie können Wiser Home KI nicht für zwei Geräte desselben Typs registrieren. Wenn Sie beispielsweise 1 EV-Ladegerät und 1 Warmwasserbereiter registriert haben und ein weiteres EV-Ladegerät oder einen Warmwasserbereiter hinzufügen möchten, müssen Sie das zuvor registrierte Gerät deaktivieren, um das neue Gerät zu aktivieren.

So melden Sie die Geräte von Wiser Home KI ab:

  1. Deaktivieren Sie den Schalter für die Geräte, für die Sie diese Funktion nicht verwenden möchten.

    Ein Benachrichtigungsfenster wird angezeigt. Lesen Sie die Informationen sorgfältig.

  2. Wenn Sie fortfahren möchten, tippen Sie auf Fortsetzen, sonst tippen Sie auf Abbrechen.

Ändern Ihres Eigenen Profils

Wenn Sie die Angaben in Ihrem Eigenen Profil für Ihre Geräte ändern möchten:

  1. Tippen Sie auf die Angabe, die aktualisiert werden soll.

    • Auto-Nutzung

      • Haus verlassen

        (Uhrzeit)
      • Tägliche Nutzung

        (km)
    • Warmwassernutzung

      • Duschen morgens

        (Anzahl Personen)
      • Duschen abends

        (Anzahl Personen)

Wiser Home KI deaktivieren

So deaktivieren Sie die Dienste der Wiser Home KI:

  1. Tippen Sie auf Kostenlose Testversion kündigen.

    Es wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihre Kündigung bestätigt.

  2. Wenn Sie weiterhin kündigen möchten, tippen Sie auf Kostenlose Testversion kündigen > Ja > OK.

    Sie werden zum Startbildschirm weitergeleitet.

Um den Dienst wieder zu aktivieren, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Energiemanagement > Wiser Home KI. Führen Sie die Schritte in Wiser Home KI aktivieren aus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?