System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

Aktualisieren der Firmware

Wenn der Hub mit der Wiser-Cloud verbunden ist, wird automatisch die neueste Firmware aktualisiert. Wenn Sie die Firmware zum ersten Mal manuell überprüfen und aktualisieren möchten, verwenden Sie die App als professioneller Installateur.

So prüfen und aktualisieren Sie die Firmware manuell:

  1. Verwenden Sie die Wiser-Home-App als Professioneller Installateur.

  2. Laden Sie die neueste Firmware für den Hub auf die App herunter. Siehe Hub-Firmware in die App herunterladen.

  3. Befolgen Sie die Schritte im Kapitel Verbindung mit dem temporären WLAN-Netzwerk des Hubs .

  4. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihren Hub mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, tippen Sie auf Überspringen (A).

  5. Eine Popup-Benachrichtigung zur Bestätigung Ihrer Auswahl öffnet sich. Tippen Sie auf Ja, um fortzufahren.

  6. Tippen Sie auf Ja, überprüfen und aktualisieren (B), um die neueste Firmware zu installieren.

    HINWEIS: Tippen Sie auf Nein, überspringen , wenn Sie den Download überspringen und die Einrichtung mit der aktuellen Version abschließen möchten.
  7. Nachfolgend sind die möglichen Bedingungen aufgeführt:

    • Wenn die Firmware-Version auf Ihrem Smartphone mit der auf dem Hub übereinstimmt, ist Ihre Einrichtung abgeschlossen.

    • Wenn die Firmware-Version auf Ihrem Smartphone nicht mit der auf dem Hub übereinstimmt, wird der Hub automatisch auf die neueste Firmware-Version aktualisiert.

      WICHTIG: Das Firmware-Update kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Schließen Sie die Wiser Home App während dieses Vorgangs nicht, damit die Aktualisierung abgeschlossen werden kann.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?