System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 10

Geräte mit dem Hub verbinden

Damit die Wiser-Geräte vom Hub gesteuert werden können, müssen sie mit dem Hub verbunden sein.

Die Verbindung von Geräten mit dem Hub ist Teil des Einrichtungsprozesses. Sie können dem Hub jederzeit Geräte hinzufügen. Die App führt Sie durch das Hinzufügen von Geräten.

Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Schritten zum Hinzufügen des Geräts im Kapitel Ein Gerät hinzufügen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?