System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 10

Wi-Fi®-Anmeldedaten eingeben

Wenn Sie eine Verbindung zum Wi-Fi® des Hubs hergestellt haben, können Sie die Anmeldedaten für Ihr Heim-Wi-Fi® in den Hub eingeben.

So geben Sie die Wi-Fi®-Anmeldedaten ein:

  1. Verwenden Sie die Wiser Home App als Professioneller Installateur oder Hauseigentümer.

  2. Befolgen Sie die Schritte im Kapitel Verbindung mit dem temporären Wi-Fi®-Netzwerk des Hubs .

  3. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihren Hub mit Ihrem Heim-Wi-Fi®-Netzwerk zu verbinden, tippen Sie auf Fortsetzen (A).

  4. Wähler Sie Ihr Wi-Fi®-Netzwerk aus der Liste.

  5. Geben Sie das Wi-Fi®-Kennwort ein und tippen Sie auf Verbinden (B).

  6. Wenn der Hub mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist, können Sie Geräte und Räume zu Ihrem Hub hinzufügen.

    HINWEIS: Der Hub arbeitet nur im 2,4-GHz-Bereich.
    HINWEIS: Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten zum Hub finden Sie im Kapitel Ein Gerät hinzufügen.
  7. Wenn alle Geräte mit dem Hub verbunden sind, tippen Sie auf Fertig (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?