GEX8258701-00

Puesta en marcha

AVISO
Riesgo de falta de lubricante
Antes de conectar el climatizador, déjelo reposar un mínimo de 30 minutos para que el lubricante fluya en el compresor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Al arrancar el climatizador, se activa el ventilador del evaporador.

Si la temperatura dentro del armario es más alta que el valor definido en el termostato, el compresor y el ventilador del condensador también arrancarán.

Una vez que el aire dentro del armario alcanza la temperatura establecida, los ventiladores del compresor y del condensador se detendrán.

Para obtener más información sobre los procedimientos de puesta en marcha, consulte Termostato electrónico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?