Inbetriebnahme
| HINWEIS |
|---|
|
Gefahr eines Mangels an Schmierstoff
Lassen Sie das Kühlgerät vor dem Anschließen
mindestens 30 Minuten stehen, damit das Schmiermittel in den Kompressor
fließen kann.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Sobald das Kühlgerät angeschlossen ist, startet der Verdampferlüfter.
Bei dreiphasigen Kühlgeräten wird bei falscher Phasenfolge der oPd-Alarmcode auf dem elektronischen Thermostat angezeigt. In diesem Zustand wird der Start des Kühlgeräts verhindert, bis die Phasen korrekt angeschlossen sind. Der interne Lüfter läuft jedoch weiterhin, da er direkt an die Stromversorgung angeschlossen ist, und dreht sich in umgekehrter Richtung.
Wenn die Schrankinnentemperatur über dem eingestellten Wert des Thermostats liegt, starten auch der Kompressor und der Kondensatorlüfter.
Sobald die Luft im Inneren des Gehäuses die Solltemperatur erreicht, werden der Kompressor und der Kondensatorlüfter gestoppt.
Weitere Informationen zu Inbetriebnahmeverfahren finden Sie unter Elektronisches Thermostat.