Datos técnicos
El termostato electrónico integrado en los climatizadores ClimaSys cumplen con la normativa armonizada EN 60730-1.
| Característica | Valor |
|---|---|
|
Finalidad del termostato |
Control local y remoto de climatizadores ClimaSys |
|
Temperatura ambiente en servicio |
-20 °C a +60 °C (+23 °C a +131 °F) |
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
De -30 °C a +85 °C (de -22 °F a +185 °F) |
|
Humedad ambiente de funcionamiento (sin condensación) |
10-90 % de humedad relativa |
|
Humedad ambiente de almacenamiento (sin condensación) |
10-90 % de humedad relativa |
La versión del firmware del termostato electrónico es: 832.01. Puede mostrarse en el menú de estado del climatizador ClimaSys .