GEX8258701-00

Procedimiento de instalación del montaje empotrado

Siga este procedimiento para instalar el climatizador con un montaje empotrado.

  1. Gire 90° hacia la izquierda los cuatro tornillos en la cubierta del climatizador con un destornillador PZ2 para aflojarlos. Los tornillos permanecen en su carcasa.

  2. Extraiga la cubierta del climatizador.

  3. Coloque la cinta de precinto alrededor de la brida. Compruebe que los extremos de la cinta se toquen sin dejar ningún espacio.

    AVISO
    riesgo de pérdida de protección ip55
    Al instalar el climatizador, compruebe que los extremos de la cinta de sellado se toquen sin dejar espacio.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

  4. Abra la puerta del armario.

  5. Realice el corte necesario en la puerta o el panel lateral del armario.

    NOTA: Para instalar el climatizador en el panel lateral con un montaje empotrado, debe desmontar el panel lateral.
  6. Use una grúa para colocar el climatizador en la parte posterior de la puerta o panel lateral, con la brida sobresaliendo a través del corte.

  7. Fíjelo en su sitio con una llave hexagonal tamaño 10, así como los pernos y las arandelas proporcionados. Apriete a un par de 4,5 N•m (40 lb-in).

  8. Gire 90° hacia la izquierda los cuatro tornillos que sujetan el montaje del termostato para aflojarlos.

  9. Deslice hacia adelante el montaje del termostato hasta el tope. La posición final permite alinear el termostato y la placa de protección.

  10. Gire 90° hacia la derecha los cuatro tornillos para apretarlos.

  11. Coloque la cubierta del climatizador en la parte frontal del climatizador.

  12. Gire 90° hacia la derecha los cuatro tornillos un destornillador PZ2 para apretarlos.

  13. Extraiga el anillo de elevación.

  14. Conecte la manguera de extracción del condensado de agua proporcionada (1 m) a la conexión de drenaje.

    NOTA: Se puede conectar un evaporador del condensado de agua externo a la conexión de drenaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?