Modo de respaldo
Descripción
Los puertos de sincronización de dos climatizadores con la misma referencia comercial se conectan en paralelo.
Uno de los climatizadores es el principal, y el otro es el de respaldo.
Normalmente, el climatizador principal funciona y el climatizador de respaldo está en modo de espera.
Cuando el climatizador principal muestra el error Pb1 o la alarma de temperatura alta (HAL), cierra permanentemente la salida de sincronización y activa el climatizador de respaldo. El comportamiento del climatizador principal depende del tipo de alarma, tal y como se indica a continuación:
|
Tipo de alarma en el climatizador principal |
Salida de sincronización principal |
Climatizador principal |
Climatizador de respaldo |
|---|---|---|---|
|
Error Pb1 |
Cerrado |
En espera |
Operativo |
|
Alarma externa |
Abierto |
En espera |
En espera |
|
Alarma de temperatura alta |
Cerrado |
Operativo |
Operativo |
|
Alarma de temperatura baja |
Abierto |
Operativo |
En espera |
|
Sin alarma |
Abierto |
Operativo |
En espera |
Cuando se resuelve el error de Pb1 o la condición de alarma de temperatura alta (HAL), el climatizador principal libera la salida de sincronización para que el climatizador de respaldo vuelva al modo de espera.
La alarma de temperatura baja (LAL) se administra como una condición de no alarma.
Procedimiento de ajuste
Acceder al menú Programación:
-
Mantenga pulsado AJUSTE durante al menos 5 segundos.
-
Vaya a PA1. Pulse AJUSTE para introducir la contraseña PA1 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
Configure el climatizador principal:
Configure el climatizador de respaldo:
Los cambios realizados en los parámetros se tienen en cuenta después de apagar y encender los climatizadores.