GEX8258701-00

Modo independiente

Descripción

Siga este procedimiento para volver al modo normal (independiente). Compruebe que el climatizador está encendido antes de volver al modo normal.

Procedimiento de ajuste

Acceder al menú Programación:

  1. Mantenga pulsado AJUSTE durante al menos 5 segundos.

  2. Vaya a PA1. Pulse AJUSTE para introducir la contraseña PA1 con las teclas y . Pulse AJUSTE para confirmar.

Configure los climatizadores:

  1. Vaya a H13 y pulse AJUSTE.

  2. Cambie el valor a -4 con las teclas y . Pulse AJUSTE para confirmar.

  3. Vaya a H11 y pulse AJUSTE.

  4. Cambie el valor a 0 con las teclas y . Pulse AJUSTE para confirmar.

Los cambios realizados en los parámetros se tienen en cuenta después de apagar y encender los climatizadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?