GEX8258701ES-01

Eliminación y reciclaje

AVISO
riesgo de daño ambiental
  • El climatizador contiene fluido refrigerante R513A y pequeñas cantidades de aceite lubricante. Estos componentes son contaminantes y no deben desecharse en el medio ambiente.
  • La sustitución, reparación y eliminación final deben ser realizadas por personal cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cuando el ciclo de vida del climatizador llegue a su fin, proceda como se indica a continuación:

  • Drene el refrigerante del sistema de refrigeración.

  • Drene el aceite lubricante del compresor.

  • El drenaje de fluidos y aceites debe ser realizado por personal cualificado y con los medios necesarios para recuperar aceites y gases de modo que no se derramen en el entorno externo.

  • Desmontar los elementos internos y separar los diferentes materiales para su recuperación (acero, cobre, aluminio, plástico, etc.).

Durante el desmontaje, deje el climatizador:

  • En vertical si está montado lateralmente.

  • En horizontal si está montado en el techo.

En todos los casos, se deben tener en cuenta las normas en vigor del país donde se usa.

El dispositivo debe desecharse por separado de la basura doméstica en un centro de recogida oficial.

Un reciclaje profesional protege a las personas y al medio ambiente de potenciales efectos negativos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?